结果:找到"PCB 拖动",相关内容1000条
  • 嘉立创eda拖动有残留
  • 为什么我拖动原件的时候会有这种残留。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 嘉立创eda 有残留 发帖人:kltd 发帖时间:2023-07-27 15:46:00
  • 今天升级了最新的版本,PCB上的所有元件突然不能拖动
  • 已经布局的元件和已经绘制的走线都无法拖动,编辑新的元件可以增加进来,也无法拖动,编辑新的走线可以绘制,绘制完毕以后也无法拖动,编辑使用的是最新版本的专业版更新时间2023-03-29有点后悔了,想更新以后用PCB里面的阵列功能的,以前的版本没有碰到稀奇古怪的问题
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:lodgure 发帖时间:2023-04-06 23:06:00
  • 导线放置焊盘继承网络,以及拖动导线微调和器件的几点提议。
  • 专业版。1,在PCB导线上放置焊盘,焊盘不能继承导线的网络,每次放置后都要在属性中设置焊盘网络,虽然下次再放焊盘能保留前次的网络,但在不同网络的导线上多次放置,每次都要改,非常不方便,能不能优化一下。(标准版中可以)2,专业版,选中一个器件后,像标准版中那样,器件符号会中心十字线没有出现,以及拖动一个器件时,也没有出现符号中心全屏十字参考线(只在拖动时出现),这对器件布局排版对齐以及微调位置非常有帮助,希望优化一下。(不要告诉我在设置中勾选始终显示十字光标,虽然显示的也是十字线,但很别扭,而且这个十字线还受网格吸附影响跳动,这样的十字参考线是不应该受吸附影响的。标准版这些做的很好,为什么专业...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 焊盘,网络,微调 发帖人:BoatLin 发帖时间:2022-11-17 13:18:00
  • 原理图绘制页面无法操作
  • 不能单击选择,不能拖动括选,不能右击拖动原理图,可以双击编辑元件位号,其他图页正常。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 不能单击选择 不能括选 不能右击原理图 发帖人:wanghao 发帖时间:2022-11-16 16:38:00
  • 拖动元件网络跟着走
  • 立创EDA拖动元件,网络跟着移动,这个要怎么处理
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件网络跟着走 发帖人:方案开发 发帖时间:2022-02-21 16:29:00
  • PCB移动元件
  • 画好布局的PCB,想整体移动,不能对齐栅格怎么操作?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 栅格 发帖人:蔚蓝色的海 发帖时间:2021-07-02 13:28:00
  • 对不起,因SMT产线搬迁,SMT目前不能准时交货了
  • SMT深圳基地9月9号(今天)全部停产,所有贴片订单转移到珠海先进生产、发货。珠海是4条线,全都是12头的贴片机,理论上是深圳的2倍(深圳是6个头的)。深圳的4条线还没有搬过去,以后是8条线贴样板。珠海4条线的产能目前还不能完全释放出来(还有二条线有些小问题),。目前SMT拖期2天左右,非常抱歉给大家带来不便。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 期 交期 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-09 13:46:00
  • PCB里拖拽元件非常慢
  • 拖拽时,非常卡顿。元件越多,现象越明显。8个元件一起拖拽时,卡顿超过10秒钟。同时,笔记本电脑的风扇开始加速,似乎是CPU占用过高造成的。网页端和客户端都有该现象。严重影响体验,希望早日解决!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 拽 慢 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-07-16 10:08:00
  • 怎样随意用鼠标拖动"网络标签",而不让导线跟随?
  • 如题:在原理图中,拖动“网络标签”自动跟随导线,这个功能一般情况很好用。但是,经常还需要,拖动“网络标签”时,不让导线跟随。比如:随时调整单片机引脚,方便布线。请问,怎样有选择的操作:1拖动“网络标签”同时导线跟随2仅仅拖动“网络标签”,导线不跟随
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 跟随 导线 发帖人:鸿mao鸿hao 发帖时间:2019-06-25 11:47:00
  • 怎么让地线不参与自动布线
  • 怎么让地线不参与自动布线,因为我最后要铺铜,地线也参与自动布线会浪费走线空间
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 自布线 pcb 发帖人:电路小白 发帖时间:2018-08-26 18:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: